结果:找到"有源晶振 时钟芯片 YXC扬兴科技",相关内容1000条
  • 晶振定义是什么?晶振怎么分类
  • 晶振又称石英晶体振荡器,晶振是一种利用应时晶体(石英晶体)的压电效应制成的谐振器件。晶振是指从应时晶体上按一定方位切割下来的薄片,是时钟电路中最重要的元件。晶振的工作原理是在一定状态下,机械能和电能可以通过内部振荡电路相互转换。当接通电源时,振动信号是由晶片的机械变形产生的,通过在晶片两端施加机械压力可以产生电能。这里的原理其实就是晶振的压电效应特性。另外,晶振在谐振工作时,能为相应的电路提供稳定准确的单频振荡。总结晶振是电路中随处可见的元件。只要有CPU处理器,晶振就一定会存在。即使没有外部晶振,芯片内部也会集成晶振。可以说晶振在单片机电路中起着至关重要的作用。没有晶振,芯片电路无法其正常...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-11 16:56:00
  • YXC扬兴科技:OT8JI-111-30M石英振荡器YSO110TR在UPS行业的应用
  • 随着科技的不断发展,不间断电源(UPS)在现代生活和工作中扮演着至关重要的角色。UPS能够提供电力备份,在电网故障或停电时保证关键设备的正常运行,防止数据丢失和系统故障。在UPS的设计与制造中,晶振作为时钟源具有关键作用,决定了UPS的可靠性和稳定性。YXC扬兴科技的石英振荡器YSO110TR(料号:OT8JI-111-30M),该产品专为UPS应用而设计,通过提供稳定的时钟信号,提高UPS的性能和可靠性。UPS行业对于高可靠性和稳定性的要求极高。UPS作为关键设备,需要在电力中断的瞬间提供稳定的电力,确保关键设备的连续供电。晶振作为UPS的时钟源,对于系统的同步运行和数据处理起着至关重要的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-22 14:41:00
  • 晶振好坏的判定方法是什么
  • 其实对于晶振好坏的判断方式主要是利用的晶振的特点进行测试的。比如可以将电笔插入插座,用一只脚接触电笔底部的晶振,用手接触另一只脚。如果电笔开着就是好的。若是电笔的灯不亮就是坏的。当然判断晶振好坏的方式有很多种,下面给大家说说吧!替换法判断晶振好坏替换法,这种方法是可以判断的晶振好坏的,用数字电容表或数字万用表的电容测量电容时,可以根据提示进行判断的。对于有经验的人应该知道损坏的晶振容量明显减小,不同晶振的正常容量有一定的范围,可以很好的测量,一般在几十到几百PF,通过这样的方式进行判断的。仪器判断晶振好坏现在随着的科技的发展晶振这样的仪器也是比较多的,咱们可以直接用一起判断晶振好坏也是可以的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 的好坏区别 YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-21 18:38:00
  • YXC晶振提供基于Realtek的会议终端智能语音解决方案
  • 随着智能技术的不断进步,会议终端设备正朝着更加智能化的方向发展。这一趋势在家庭和办公场所尤为明显,人们追求更智能的会议终端,以提升会议的效率和用户体验。智能语音功能已经广泛应用于会议音频设备中,其中最为著名的应用之一是语音助手。自从苹果推出SIRI以来,智能语音互动应用得到了迅猛发展。为满足这一趋势,瑞昱半导体(Realtek)推出了智能语音服务解决方案,基于语音输入实现了新一代的互动模式,用户只需通过说话就可以获得所需的结果。该解决方案采用了ALC5679/80系列芯片,并配备了扬兴科技YSO110TR24.576MHz的有源晶振和YST310S32.768KHz的表晶,该方案为市场上性价...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-19 18:06:00
  • 晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
  • 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。晶振不起振的原因一:设计原因设计原因一般很少出现,因为晶振公司在制作的晶振以后都是经过科学设计的。当然也可能会有设计的原因,比如晶振焊盘太小,设计不合理,导致贴片机的放置偏移或不到位,焊盘太小,锡膏会少,焊接不可靠解决方法就是增加焊盘,这种原因很好解决的。晶振不起振的原因二:电路原因晶振属于灵敏配件,若是晶振电路不合理,EMC干扰大,导致晶振收因晶振引脚产品感应电流大而烧毁,这也是很正常的,尤其是初次使用晶振的公司很容...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-13 14:09:00
  • 高可靠性晶振,打造稳定小基站信号:YXC扬兴科技YSO110TR产品特点介绍
  • 在小基站行业中,对于稳定的信号传输和可靠的通信连接需求越来越高。作为小基站产品中不可或缺的组成部分,石英振荡器发挥着重要的作用。小基站行业的需求主要包括以下几个方面:1.高频率稳定性:小基站需要稳定的时钟信号来确保数据传输的准确性和一致性。石英振荡器通过提供高频率稳定性,能够满足小基站对精准时钟信号的需求,确保通信的稳定性和可靠性。2.宽工作温度范围:小基站通常需要在各种环境条件下运行,包括极端温度条件。因此,石英振荡器需要具备宽广的工作温度范围,能够在低温和高温环境下保持稳定的性能,确保小基站的正常运行。3.小尺寸和低功耗:由于小基站往往需要在空间有限的环境中部署,因此石英振荡器需要具备小...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-12 10:45:00
  • YXC扬兴科技|技术分享:硬件“攻城狮”晶振选型的苦恼
  • 晶振相当于人的心脏,晶振被誉为电子产品中的“心脏”,在电子设备中无处不在,是数字电路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元器件,晶振的选型至关重要,不仅仅是起振就可以了,没有做好电路评估会导致产品在使用上的偶发性的不良。以无源晶振进行分析,以下是无源的参数信息,频率FL、load电容CL、频偏、激励功率DL、谐振Rr都是关键参数。无源晶振应用一般如图所示:无源晶振的设计:1、RF值的设定在大多数情况下,反馈电阻RF是内嵌在振荡器电路内的。它的作用是通过引入反馈使反向器的功能等同于放大器。Vin和Vout之间增加的反馈电阻,使放大器在Vout=Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图中...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无 YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-11 14:34:00
  • 有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?
  • 有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?一分钟带你彻底了解。无源晶振又叫晶体谐振器,而有源晶振则是由晶体谐振器和放大电路组成的晶振。从结构上看,有源晶振比无源晶振多了个集成电路(IC)。这个集成电路将提供放大和驱动电路的功能,以保持晶振的稳定振荡并提供适当的输出信号,因此有源晶振在抵抗外部干扰和噪声方面表现更出色。然而,由于有源晶振需要电源供电来驱动放大电路,所以功耗一般会比无源晶振更高。在输出信号方面,有源晶振通常产生较高的输出功率和振幅,可以直接驱动其它电路,而无源晶振的输出功率较低,可能需要进一步放大或处理,从而解决外部干扰问题,才能供应给其它器件。根据设计要求以及所需功能和性能的不同,晶...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-08 17:29:00
  • YXC扬兴科技|知识分享:4脚贴片晶振一定是有源晶振吗?
  • 4个脚的晶振一定是有源晶振吗?答案是错误的。拿我们扬兴科技的晶振产品来举例,封装体积同样是三二二五的无源晶振YSX321SL,和有源晶振新品YSO150HT,两者引脚数目都是4脚。所以想要区分一款4脚贴片晶振是有源还是无源,常用的方法是观察晶振上盖是否存在标记点。如果有,大概率是有源晶振。而四脚有源晶振有标记点的那一端通常为1脚,按逆时针区分4脚序号。其中,1脚悬空、2脚接地、3脚接输出、4脚接电压。4脚无源晶振只有2个脚是功能脚,起到频率输入和输出作用。而且这2个脚为无极性引脚,不具备方向性,所以不用担心贴反。另外2个脚则是悬空,也可能存在其他用途,比如电源接地或者接地和固定作用。不过,不...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-06 10:38:00
  • 提升工业相机性能,YXC扬兴科技:YSO110TR石英振荡器助力稳定信号传输
  • 在工业相机行业中,稳定的信号传输是确保高质量图像捕捉和准确数据处理的关键。石英振荡器作为工业相机产品中不可或缺的组件,扮演着重要角色。工业相机行业对石英振荡器的需求主要包括以下几个方面:1.高频率稳定性:工业相机需要稳定的时钟信号来确保图像采集的精准性和一致性。YSO110TR石英振荡器提供高频率稳定性,频率稳定度为±30PPM,能够满足工业相机对稳定信号传输的要求,保证图像捕捉的准确性。2.宽工作电压范围:工业相机的电路设计多样化,对电压要求也不尽相同。YSO110TR石英振荡器具备宽广的工作电压范围,从1.8V到3.3V可调,灵活适应不同电路设计需求,提供便利性和兼容性。3.小尺寸封装:...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 石英荡器 YXC YSO110TR 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-22 15:30:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: